This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:HRPWM:SFO 警告

Guru**** 2448160 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1364944/tms320f280025c-hrpwm-sfo-warning

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

在编译工程时、我会收到以下警告:



但 SFO 和 HRPWM 运行良好、那么为什么出现该警告呢? 如何删除它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    您确定在工程属性中正确设置了生成变量吗?  

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是、  


    $链接到  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    Ryan 在下周星期二之前不在办公室、请期待收到延迟回复。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    这些是链接资源、您可以验证编译变量吗? 在"Project Properties"->"CCS Build"->"Variables"中找到

    验证这里是否有 C2000WARE_SFO_INCLUDE。

    此致!

    马瑞安