This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:C2000微控制器

Guru**** 2536090 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1368316/launchxl-f28379d-c2000-microcontroller

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:TMP75C2000WARE

工具与软件:

HLO.、

 我们如何使用 F28379D 感应 TMP75传感器的温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能为我提供伪代码吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun,

    我建议从 C2000Ware 中的 I2C 示例开始、并根据 TMP75器件的 DS 进行相应的修改。  如果您愿意、我可以将这篇文章转交给 TMP75团队、看看他们是否拥有通用 I2C 驱动器、可以共享这些驱动器、并可以对其进行修改以在 C2000 DriverLIB 中工作。

    此致!

    马修