This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:模拟 ADC 输入通道的输入电路。

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, ADS8319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1366712/tms320f28069-the-input-circuits-for-analog-adc-input-channel

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: ADS8319

工具与软件:

大家好、

我的客户希望使用 TMS320F28069内部 ADC 进行电流信号采样、但是、他们需要  在连接到 ADC 输入之前通过分压电阻降低滤波器 AMP 的输出电压。 那么输入信号电压范围将会在28069的功率范围内。  

您能否帮助展示有关分压电阻器值的一些指导? 这些值不应影响内部输入阻抗。

此致

帅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    Unknown 说:
    这些值不应影响内部输入阻抗。

    这话具体是什么意思? 您能否提供此 ADC 输入电路的原理图? 这可能更便于我理解。  

    我们有以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/spract6/spract6.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/spracv0/spracv0.pdf

    这些器件针对的是较新的器件、但相关概念也适用于 F2806X。  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben Collier:

    下面是电流采样电路的方框图、由于 ADS8319的电源轨高于 F2806x、客户希望使用 R1和 R2的分压电阻器将电压范围减小到3.3V 以内

    由于 需要阻抗平衡、您能否帮助建议 R1和 R2值电平?  

    此致

    帅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuai:

    放大器的输出电压是多少?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben Collier:

    最大 左侧 R1的电压为4.096V

    此致

    帅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuai,

    我希望客户自己去设计电路、但我可以给出这样的指导:

    他们应该使用我链接的第一个应用手册中的此页作为参考。

    (5.23K 欧姆+ R1)将是上述模型中的 Rs。 这将影响采样保持电容器的充电时间、从而影响其最大采样率。 应用手册中提供了更多详细信息。

    我还建议客户进行应用手册中所述的 TINA Spice 仿真。

    此致、

    本·科利尔