This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:XDS200调试探针

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157-Q1, TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1367924/tms320f2800157-q1-xds200-debug-probe

器件型号:TMS320F2800157-Q1
主题中讨论的其他器件: TMS320F2800157

工具与软件:

您好!

软件:

CCS v12.7

硬件: TMS320F2800157-Q1和 XDS200调试探针

我正在尝试 使用 XDS200调试探针将程序刷写到 TMS320F2800157-Q1、但在完成配置并点击 Test Connection 时、无法连接。 我收到错误:SC_ERR_CTL_CBL_BREAK_FAR。

我的配置如下:

我在 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html#cable-break 上阅读了问题的详细信息 、我认为 XDS200与  TMS320F2800157不兼容、或者 JTAG 的引脚映射错误。 (因为我们创建了自己的 PCB)。 能否验证问题是否出在这里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的器件不正确(CC2650xxx 而不是 TMS320F2800157-Q1) 。 请更正该问题、然后再尝试。  

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一款合适的器件、我采用了 以下 TI 教程之一的屏幕截图: software-dl.ti.com/.../emu_xds200.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们曾尝试使用 XDS110、可以使用它来刷写代码、但同样的设置在 XDS200中不起作用。 这可能是许可问题吗? (我们正在使用免费许可证)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这不是许可问题。 您能否在 CCS 中检查更新 并安装任何待处理的更新。

    维维克·辛格