This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在运行时创建 SYSBIOS HWI

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1364723/tms320f28388d-creating-sysbios-hwi-at-runtime

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

我需要在运行时创建 HWI 中断。

我在文档中找到了这个页面、似乎解释了我需要什么。

software-dl.ti.com/.../IHwi.html

但我尝试它只是为了找出 Hwi_create 只是调用 xdc_runtime_Error_raiseX

我正在使用 BIOS 6.83.00.18

我缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否介意与正在创建 Hwi 的代码片段共享呢? 你能否使用断点或单步执行代码来确认 Hwi 代码中的哪一行导致了错误?

    请注意、我们不再为新项目推荐 SYS/BIOS、因此如果这是新项目、我们建议改用 FreeRTOS 实施方式。 这篇帖子中还有一些其他信息

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    代码几乎是文档的副本。 我正在尝试为计时器1创建一个 hwi:

            Hwi_Params hwiParams;
            Error_Block eb;

            Hwi_Params_init(&hwiParams);
            Error_init(&eb);

            // set the argument you want passed to your ISR function
            hwiParams.arg = 0;

            // set the event id of the peripheral assigned to this interrupt
            hwiParams.eventId = 10;

            // don't allow this interrupt to nest itself
            hwiParams.maskSetting = Hwi_MaskingOption_SELF;
            Hwi_create(13, incrementMilliseconds,  &hwiParams, &eb);

    在最后一个"调用 Hwi_create"之后指向 Hwi.h:

    #define Hwi_create ti_sysbios_hal_Hwi_create

    和到 app_pe28FP64.c:

    /* create */
    ti_sysbios_hal_Hwi_Handle ti_sysbios_hal_Hwi_create( xdc_Int intNum, ti_sysbios_hal_Hwi_FuncPtr hwiFxn, const ti_sysbios_hal_Hwi_Params *paramsPtr, xdc_runtime_Error_Block *eb)
    {
        xdc_runtime_Error_raiseX(NULL, ti_sysbios_hal_Hwi_Module__id__C, NULL, 0, xdc_runtime_Error_E_generic, (xdc_IArg)"create policy error", 0);
        return NULL;
    }

    一个相关的问题:是否允许混合 SYSBIOS HWI 和纯中断?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "创建策略错误"通常意味着您的配置已关闭动态实例创建。 进入运行时选项并将其打开。 在您的 cfg 文件中、它如下所示:BIOS.runtimeCreatesEnabled = true;

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这解决了我的问题。

    您是否也知道该问题的答案?

    一个相关的问题:是否允许混合 SYSBIOS HWI 和纯中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要使用 SYS/BIOS 所谓的"零延迟中断"、这基本上允许您使用常规的非 BIOS 中断、但将它们注册到 RTOS 中、以便它不会对它们造成干扰。

    请参阅本常见问题解答的最小延迟中断部分:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/953170/faq-are-there-any-c28-device-specific-items-with-ti-rtos-sys-bios

    惠特尼