This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28020:GPIO CMOS 慢速输入

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1351411/tms320f28020-gpio-cmos-slow-input

器件型号:TMS320F28020

您好

我对 F28020 GPIO 输入有疑问吗?

客户的系统的 GPIO 输入信号上升时间过长、这可能会导致 CMOS 浪涌电流问题。

我找到有关 CMOS 慢速输入信号的文档。  

https://www.ti.com/lit/an/scba004e/scba004e.pdf?ts = 1685333735887

此文档是否适用于 F 28020?

F28020中哪种类型是 CMOS?

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    客户的系统 GPIO 输入信号上升速度较慢,可能导致 CMOS 浪涌电流问题。

    客户看到哪种上升时间? 它是否在数据表规格范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    感谢您的支持。

    客户看到哪种上升时间? 它是否在数据表规格范围内?

    GPIO 的上升/下降时间 输入 未显示在数据表中、

    被认为上升时间足够慢、以至于 CMOS 的直通电流通常是一个问题。

    Unknown 说:
    和 F28020中的 CMOS 类型是什么?

    有什么相关信息吗?

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何关于此问题的信息?

    我不认为我们可以披露此类设计详细信息、但我会询问我们的设计团队您提到的应用报告是否适用于我们器件上的 GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    谢谢你。

    我将等待设计团队作出响应。

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我与设计团队进行了交谈、他们提供了以下信息:

    GPIO 输入是 CMOS 接收器、请检查 输入压摆率是否低于每工作频率的30%/。 此处的问题违反了 EM 限值;峰值电流不应随上升/下降时间的延长而增加。 对于平均电流和 RMS 电流、如果频率也随着上升/下降时间的增加而缩放(降低)、则用法应在 EM 限制范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    我了解 浪涌电流。

    以及 CMOS 的直通电流是怎样的?

    上升时间被认为足够慢,因此 CMOS 的直通电流通常是一个问题[/报价]

    当 CMOS 同时导通且通流成为问题时、电压上升时间低于多少?

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将与设计专家取得联系、如果可能、我会尽量在这一周结束前得到答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    设计团队作出了回应。 他们重申、只有在电压上升时间超过开关周期的30%时、直通电流才会成为问题。 没有固定的最大上升时间、因为它取决于 GPIO 输入的开关频率。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您的支持。

    我%最长上升时间为30 μ s 的开关周期。

    我想知道最短上升时间为~ns/V。

    或者您的意思是 CMOS 高侧 FET 和低侧 FET 的导通/关断时间存在不同的 t hreshold。
    您是说1s/V 的输入是可接受的吗?

    此致、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    我正在等待设计团队对此问题的回复。 我会在获得更多信息后立即回复您。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    据我所知、没有最短上升时间、但我仍在等待设计团队的确认。 如果您仍需要确认、请告诉我。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    设计团队进行了反馈、没有最短上升时间要求。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您为设计团队提供信息并进行检查。

    我明白了。

    非常感谢。

    GR