This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:最大加速软件

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1367457/tms320f28027-maximum-acceleration-software

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具与软件:

E:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs\proj_lab10a

如何设置电机的最大加速度软件、或者哪些电机参数与该软件相关、

 CTRL_setMaxAccel_pu (ctrlHandle、_IQmpy (MAX_ACCEL_KRPMPS_SF、gMotorVars。 MaxAccel_krpmps);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    速度加速比例因子 "MAX_ACCEL_KRPMPS_SF"在 main.h 中定义。

    谢谢。

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MAX-ACCEL_KRPMPS-SF 究竟是什么意思? 只有一个宏
    还有一个加速度设置功能、即最大加速度(值介于0和1之间)。 Δ t 的0~1含义以及应如何取最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qicheng:

    "MAX_ACCEL_KRPMPS_SF"应是制造"gMotorVars 的比例因子。 MaxAccel_krpmps"成为0~1之间的值。  但是 、结果变量"ctrlHandle->traj_spd.maxDelta"似乎未在任何地方使用。 您可以在 CCS 调试窗口中监控该值吗?  

    谢谢。

    嘉兴市