This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:C2000微控制器论坛

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1367670/tms320f280049-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:TMS320F280049

工具与软件:

如何在 TIDM-2000示例中使用 CLA 编译 CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TIDM-2000参考设计应自动编译 CLA 和 C28x 的正确文件。 如果您想在调试器中单步执行 CLA 任务、您可以执行以下操作:

    1. 在你希望调试器停止的 CLA 任务中添加一个_mdebugstop();调用
    2. 启动目标配置
      1. 两个内核都应断开连接
    3. 针对 C28x 的"连接目标"
      1. C28x 将暂停   
      2. 此时可能会显示没有调试信息的错误、可以忽略此类错误
    4. 将.out 文件加 载到 C28x 上(Run >> Load >> Load Program >>[Navigate to the .out file])
      1. C28x 仍将暂停
    5. 用于 CLA 的"连接目标"
      1. 两个内核都将暂停
    6. 将.out 符号加载到 CLA 上(Run >> Load >> Load symbols >>[Navigate to the .out file])
    7. 将上下文切换到 C28x (在调试窗口中单击它)并恢复
    8. 将上下文切换回 CLA、您应该会看到它停止在  __mdebugstop();

    此致、

    德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我想知道的是如何创建. 输出中包含 CLA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在项目设置的处理器选项中启用了 CLA 支持、.out 文件将包含 C28x 和 CLA 的编译代码。 您可以在两个内核上加载相同的.out 文件。 请见部分 10.1如何调用 CLA 编译器 到此结束。 如果这可以回答您的问题、请对其进行投票表决。

    此致、

    德拉尼