Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
尊敬的专家:
我正在尝试为我的 ISR 代码计算所用时钟周期、以确保它们不超过 PWM 周期持续时间。 我已通过启用时钟(run->clock ->enable)和设置断点来处理此问题。 遗憾的是、这种方法这次没有成功。 下面是我遇到的问题:
(1) RAM:
(1.1)我无法在 ISR 代码的末尾以及一些配置代码(例如 ePWM 设置)中添加断点、如下所示;断点指示符保持灰色。 
1.2当我在我的 ISR 代码的第一行设定一个断点时、我有时需要按下"运行"两次来进入下一个断点。 其他时候、一次按压就足够了。 
(2)闪存
我只能设置一个断点。 尝试设置一个额外的断点会导致一个错误:

(3)调试模式与释放模式
我在一个线程中读到、使用释放模式可能比调试模式进行计时测量更准确。 如何切换到释放模式?
以下是指向该主题供参考的链接:
谢谢。
埃里克