This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28026:大肿瘤加速度降低

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1366729/tms320f28026-speed-reduction-with-large-tumors

器件型号:TMS320F28026
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具与软件:

D:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs\proj_lab10a
您好!
#define USER-MOTOR-MAX-CURRENT (220.0)//原件280
发现启动期间的最大相电流约为235A、而减速期间的最大相电流为334A。 为什么减速不受它的限制、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您 减速时、要在 CCS 表达式窗口中执行什么操作? 即、您要更改什么变量来停止电机?

    此致!

    凯文