This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:同步整流

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1367902/tms320f2800137-synchronous-rectification

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

你好

专家

能否提供 ePWM 同步整流波形生成方法的示例代码?

您自己的

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    您能否提供有关在生成同步整流波形时 EPWM 输出的具体细节? 根据这些信息、我可以告诉您这在 ePWM 中是否可行、或者我们是否已经有可以满足此用例的软件示例。

    如果您想自行检查、我们在 C2000Ware 中提供了 ePWM 示例以及 C2000 Academy。

    谢谢!

    卢克