This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:生成错误

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE, TMS320F28069, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1366496/tms320f28069-build-error

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: controlSUITE、powerSUITE C2000WARE

工具与软件:

大家好、

我遇到了这个错误。

"C:\\ti\\ccs1260\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 16 clean -O del /F "LDD0520.out" del /F 找不到 C 找不到:\CCSWIN\LDD0520.Out 找不到 C 找不到:\CCSWIN\LDD0520\Debug\LDD0520.out 找不到 C 找不到:\CCSWIN\LDD0520\DCD\LPSC_Codes\GPIO\GPIO.C /ti/xdctools_3_25_03_72/xs:\CCSWIP\LDD0520\LDD0520\C /ti/ipc_1_24_03_32/packages /ti/controlSUITE/powerSUITE/v_1_06_00_00/packages /ti/bios_6_35_06_56/packages /CCSwork/myBoard `f28069 -r debug package.xdc.in-c -c "C:"../LDD0520.cfg" making package.mak (因为 package.bld)...生成软件包的接口 configPkg (因为 package/cdc 比 package.xDC 更早).....配置 ldD0520.x28L 从 xdc.services.global.XDCException: ti.platforms.generic.LINK_TEMPLATE_ERROR: package/cfg/ LDD0520_p28L.cfg ... subdir_rules.mk `:12:用于目标软件包的食谱"内核软件包"build/bcd.cd.cd/d0520"内核:内核文件:内核文件:/CCSwork/myBoard/TMS320F28069/Platform.xs 内核不能删除/ti/ccs1260/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS `/ti/xdctools_3_25_03_72/packages/xdc/tools/Cmdr.xs: 由于早期错误、配置失败(状态= 2);删除了"linker.cmd"。 gmake[1]:***[build-969505169-InProc]错误1 gmake:***[build-969505169]错误2 subdir_rules.mk:9:目标'build-969505169'的配方 gmake 失败:目标'all'因错误而未重制。 ****构建完成****

您能支持吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否就正在使用的导致 controlSUITE 中出现问题的项目提供更多详细信息? 不清楚是什么导致了项目失败。 您是否在 controlSUITE 中使用示例? 您可以参考 ControlSUITE 中的器件支持文件。 应知、C2000Ware 中提供了这些器件支持文件且是最新的。

    此致、

    小津野市