This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28026:相电流振荡

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1366426/tms320f28026-phase-current-oscillation

器件型号:TMS320F28026
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具与软件:

您好!
E:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2802xF\projects\ccs\proj_lab10a
当电机即将达到最大速度时、相电流突然降低、然后开始振荡。
此例程已启用过调制功能。 是采样问题吗? 为什么它是突然的振荡、而不是梯度、如下图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生这种情况时、您可以使用直流电源的电压/电流吗? 电流限制和 使用的电压是否足够?

    您尝试实现的电气频率是多少?您使用的 PWM 频率是多少? 您是否 也在使用 boostxldrv8305硬件?

    此致!

    凯文