This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:CLA 未运行

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1359913/tms320f28035-cla-not-running

器件型号:TMS320F28035

尊敬的专家

TMS320F28035遇到 CLA 未运行的问题。 它可以受支持吗?

调试工程烧录并将目标连接到 CLA、然后下载 run -> Load -> Load Symbols、CPU 将全速运行、并显示在 Debug 页面上、如下图所示:

同时,它会显示在 Disambly 界面上,如下图所示。

(下一页显示详细的配置代码)

CLA 初始化;



CLA 中断



CLA 触发源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    您是否可以尝试按以下顺序进行连接:

    1.  __mdebugstop()在.cla 文件的 CLA 任务行中添加注释
    2. 启动目标配置
      1. 两个内核都应断开连接
    3. 针对 C28x 的"连接目标"
      1. C28x 将暂停   
      2. 此时可能会显示没有调试信息的错误、可以忽略此类错误
    4. 将.out 文件加 载到 C28x 上(Run >> Load >> Load Program >>[Navigate to the .out file])
      1. C28x 仍将暂停
    5. 用于 CLA 的"连接目标"
      1. 两个内核都将暂停
    6. 将.out 符号加载到 CLA 上(Run >> Load >> Load symbols >>[Navigate to the .out file])
    7. 将上下文切换到 C28x (在调试窗口中单击它)并恢复
    8. 将上下文切换回 CLA、您应该会看到它停止在  __mdebugstop();

    如果您在执行这些步骤后遇到任何问题、请告诉我。 此外、请确保你在你的项目属性中启用了 CLA 支持并且你已经选择 cla0 (这是因为  TMS320F28035具有类型0 CLA)。

    此致、

    德拉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    您有任何更新或进一步的问题吗? 你能使 CLA 在调试器中正常工作吗? 如有帮助、请支持我之前的回复。

    此致、

    德拉尼