您好!
我已经为 ADC 组 A 配置了 SOC4和 SOC7以对通道4信号(即相位 A 电网电压)进行采样。 下面是代码片段。


但两个结果寄存器会生成不同的结果、具体结果取决于三相两级有源前端转换器的工作功率级别。 顶部是 ResultReg7、底部是 ResultReg4。 对于为什么这种情况发生的任何帮助都将不胜感激。
此致、
马尼什·库马尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已经为 ADC 组 A 配置了 SOC4和 SOC7以对通道4信号(即相位 A 电网电压)进行采样。 下面是代码片段。


但两个结果寄存器会生成不同的结果、具体结果取决于三相两级有源前端转换器的工作功率级别。 顶部是 ResultReg7、底部是 ResultReg4。 对于为什么这种情况发生的任何帮助都将不胜感激。
此致、
马尼什·库马尔
尊敬的 Ibukun:

这是交流电压检测以及外部电压基准的输入电路。 请注意、ADC 基准信号设置为外部。 我们还探测了 DSP 引脚输入端的电压、信号是干净的、也可以在 SOC7中注明。 但在 SOC4上、会出现失真、这取决于转换器运行的功率级别、即在功率级别小于4kW 时、SOC4感应是干净的。 SOC4上检测到的信号会随着功率的增加而开始恶化、但 SOC7上的信号保持纯净。 如果需要更多信息、请告诉我。 (DSP 附近的 RC 滤波器专为4.2kHz 的截止频率而设计)
谢谢。
马尼什·库马尔