This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:ADC SOC 配置和结果

Guru**** 2567285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1363777/tms320f28p650dk-adc-soc-configuration-and-results

器件型号:TMS320F28P650DK

您好!

我已经为 ADC 组 A 配置了 SOC4和 SOC7以对通道4信号(即相位 A 电网电压)进行采样。  下面是代码片段。

但两个结果寄存器会生成不同的结果、具体结果取决于三相两级有源前端转换器的工作功率级别。 顶部是 ResultReg7、底部是  ResultReg4。 对于为什么这种情况发生的任何帮助都将不胜感激。

此致、

马尼什·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manish:

    您能否确认您是如何初始化 ADC -特别是 ADC 时钟预分频设置的?

    谢谢。
    伊袋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibukun:

    这就是 ADC 被初始化的方式。

    谢谢。

    马尼什·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manish:

    很抱歉这里的响应延迟了。

    我建议的下一个调试步骤是确定引脚上的电压范围、以确认这些波动在微控制器内部、而不是真实的。

    此外、请描述您的输入电路和电压基准电路(或如果可能、提供这些电路的原理图)。

    谢谢。
    伊袋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibukun:

    这是交流电压检测以及外部电压基准的输入电路。 请注意、ADC 基准信号设置为外部。 我们还探测了 DSP 引脚输入端的电压、信号是干净的、也可以在 SOC7中注明。 但在 SOC4上、会出现失真、这取决于转换器运行的功率级别、即在功率级别小于4kW 时、SOC4感应是干净的。 SOC4上检测到的信号会随着功率的增加而开始恶化、但 SOC7上的信号保持纯净。 如果需要更多信息、请告诉我。 (DSP 附近的 RC 滤波器专为4.2kHz 的截止频率而设计)

    谢谢。

    马尼什·库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上图未显示有关所连接信号的任何细节。 什么 连接到 VREFHI? 是串联基准还是并联基准? 有运算放大器吗? 这些输入信号看起来是什么样子的? 它们是经过缓冲还是调节? 它仅是电阻分压器吗? 我只看到几根电线。

    与功率等级相关(我认为这是某种开关噪声)可能表明某些功率/信号调节不足。 在此情况下、我将特别关注电压基准电路。

    此致、
    伊袋