This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:密码锁定

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1368470/tms320f28386d-password-lock

器件型号:TMS320F28386D

工具与软件:

我想与 IT 专家确认、 在 OTP 中 PSWDLOCK 位置用除"1111"(0xF)以外的任何值来编程区域的 PSWDLOCK 字段。

这是否意味着只更改 PSWDLOCK 的最后一个字节 、而不是"1111"(0xF)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、从 syscfg 生成的文件更改比较中、此字节应为最后一个字节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、这是正确的