This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:只执行保护

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1368463/tms320f28386d-execute-only-protection

器件型号:TMS320F28386D

工具与软件:

例如、 全局变量、如  bool CPU1_SuccessfullyBooted = false;

如果我将该 RAM LS0配置为仅输出、它会存储在 CPU1 RAM LS0中。

另一个 全局变量 Bool CPU1_BootStatus、 存储在 CPU1 RAM LS1中、不受安全保护。

1.是否可以读取此 CPU1_SuccessfullyBooted 变量,例如读取代码  CPU1_BootStatus = CPU1_SuccessfullyBooted 中的值  ;

2.是否可以更改  代码中的 CPU1_SuccessfullyBooted 变量,例如 CPU1_SuccessfullyBooted  = true

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.否

    2.否

    您需要解锁区域、以便在 EXEONLY 存储器上执行这些操作中的任何一个