请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28386D 工具与软件:
按照以下任务中的步骤操作、在运行示例之前、应将闪存扇区0和闪存扇区1配置为安全 ZONE1。
TMS320F28388D:C2000Ware 安全闪存启动示例使用- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛
我还尝试使用示例 dcsm_security_tool。
我尝试将.out 刷写到电路板中、并使用"片上闪存"窗口将 Z1-GRABTECT1从0x0AAAAAAAAA 修改为0x0AAAAAA5 。
然后单击该程序、但失败的信息显示如下。
我猜可能是 ECC 问题吗? 但我确实找到了解决方法。