This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:断言命令和时钟树不及#39;t 看起来随着我用于 TMS320F28379D 的 LaunchPADXL 发生变化

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1367529/tms320f28379d-assert-command-and-clock-tree-don-t-appear-to-change-with-my-launchpadxl-for-the-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我正在尝试更新以使 SPI 端口的运行速率达到每秒50兆位。 当我单步执行置位错误时、代码以调试模式运行。

但是、当我在没有调试器的情况下加载和运行时、它无法正确执行。

syscfg 中的"器件支持"显示为灰色、我无法选择发布模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lihu:

    Launchpad 和控制卡器件具有不同的输入时钟、因此请确保将预定义符号设置为"_LAUNCHXL_F28379D" 、以 使用 正确的#define。 要使用 SysConfig 器件支持、请排除给定的独立器件文件夹、因为您要使用 SysConfig 中的器件文件。

    此致、

    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到排除"独立器件"的选项、我将使用最初的 LaunchPad XL 应用示例。

    只有当我运行解触发器并逐步执行"断言"错误时、代码才起作用。

     

    我如何绕过断言错误或更好的、而不是首先编译它们?

    谢谢。

    力虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lihu、

    我指的是独立器件文件夹、而不是独立器件。 SysConfig Device Support 会在"Generated Code"文件夹中生成"device.c"和"device.h"、因此需要排除外部"device.c"和 device.h"、以便可以在第一个映像中使用器件支持文件。

    如果您要执行相反的操作、而不是 SysConfig、则可以按照第二个映像中的方式在 SysConfig 中删除"器件支持"。

    此致、

    艾什瓦里亚