This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:使用 TMS320F280049C 微控制器和 IRS21091STRPBF 栅极驱动器 IC 时逆变器在极低和极低占空比时的脉冲跳跃问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1367964/tms320f280049c-pulse-skipping-issue-in-inverters-at-extreme-and-lower-duty-cycles-using-tms320f280049c-microcontroller-and-irs21091strpbf-gate-driver-ic

器件型号:TMS320F280049C

工具与软件:

我们在逆变器系统中遇到了脉冲跳跃的重大问题。 这些系统基于 TMS320F280049C 微控制器和 IRS21091STRPBF 栅极驱动器 IC。 当逆变器处于负载下时、脉冲跳跃问题在极端(极高)和较低的占空比下最为明显。 这个问题正在影响我们逆变器的稳定性和效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshil、您好!

    您能否进一步描述该问题(如果您能够、请提供示波器图像或示意图、以便我可以查看需要的输出和出现的误差)。  

    您的 PWM 有哪些配置? 您是否会改变任何参数(例如可变相移、CMPx 值、PRD 等)? 正在尝试测量软件/配置中是否存在某些情况、或者您是否怀疑这与负载相关的硬件噪声?

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    在上述链接中、我附上了示波器图像(红色是在较低和较高占空比期间每次跳过的高电平脉冲。)

    TBPRD 值为5000中心对齐。 开关频率为10kHz。

    我还会检查硬件噪声、但按顺序查找。 这是在只有负载而逆变器没有负载的情况下发生的、工作正常。  

     https://www.imghippo.com/i/i7NVV1717051054.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshil、您好!

    很遗憾、我无法打开链接。 您是否可以在 E2E 上使用"插入">"图像/视频/文件">"上传"流程来附加图像? 您还能够详细说明 PWM 配置吗?  

    您的 PWM 有哪些配置? 您是否可以改变任何参数(例如、可变相移、CMPx 值、PRD 等)?

    CMPx 值和操作限定符是什么、您是否完全在使用相移/同步?

    此致、

    艾里森