This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:具有 FreeRTOS 的 LWIP TCP-IP

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1366250/tms320f28388d-lwip-tcp-ip-with-freertos

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好、Expert 先生、
我使用 F28388D 卡上的 LWIP 库提供了 TCP-IP 通信、但我需要在 FreeRTOS 上进行 TCP-IP 通信、因此我需要将 LWIP 库集成到 FreeRTOS 中、我找不到有关如何执行此操作的任何文档和示例代码、您能为我提供帮助吗?

此 致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Expert 先生
    我能否获得此问题的答案或一些解决问题的指导?
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们目前不支持使用 FreeRTOS 的 lwip 示例。 开发 FreeRTOS 端口的项目正在进行中、即将推出的 C2000ware 版本中将包括该项目。  

    谢谢。