This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:更新了 SD 卡示例

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1368202/tmdscncd28379d-updated-sd-card-example

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

我正在尝试在 C2000Ware v.5中查找 SD 卡示例、但似乎没有找到。 有一组 C2000Ware v.4.1的示例、但这些示例要么使用 UART、要么用于不同的器件。 如有任何帮助,将不胜感激。 提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicole、  

    C2000ware 包含基于 SPI 的 SD 卡示例、只是 F28379D 除外。 您可以在以下路径中查看其他器件的示例:

    C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f28003x\examples\sdspi

    谢谢。