This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:用于 TMS320F28388S 的 EtherNet/IP™︎ 协议栈

Guru**** 2912740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1364106/tms320f28388s-ethernet-ip-stack-for-tms320f28388s

器件型号:TMS320F28388S

您好!

我正在考虑将 TMS320F28388S 用于我们即将开展的项目之一、并对其是否支持 EtherNet/IP 感兴趣。

必须澄清 EtherNet/IP 与 TCP/IP 的区别。 我很好奇 TI 是否提供 EtherNet/IP 堆栈支持。 此外、该 C2000控制器是否符合 ODVA 规范?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我明天再来与您讨论这个问题。  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本杰明、您好!

    您是否很幸运地找到了有关此主题的信息?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,哈桑,需要另一天。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hassan,

    很抱歉耽误了时间。  

    Unknown 说:
    此外、该 C2000控制器是否符合 ODVA 规范?

    我不确定、您能否链接到这些规格? 我们的器件在设计时未考虑到这些规格、但 F28388D 有可能偶然满足它们的要求。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ODVA 规范如下: EtherNet/IP | ODVA Technologies |工业自动化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hassan,

    我 无法评论 F28388D 是否符合这些规格。 您必须查看我们的配套资料中提供的信息。  

    此致、
    本·科利尔