This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:引导模式

Guru**** 2931950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1368862/tms320f28386d-boot-mode

器件型号:TMS320F28386D

工具与软件:

设置 BOOTPIN_CONFIG 和 BOOTDEF 时、如下所示。

关于 GPIO 引脚电压电平映射与引导模式之间的关系的一个问题。

当 GPIO2 = 1、GPIO1 = 0、GPIO0 = 1时、 它是否意味着引导模式表编号5 (USB 引导)?

GPIO2 = 1、GPIO1 = 0、GPIO0 = 0时、 它是否意味着 引导模式表编号 4 (闪存引导)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 GPIO 引脚电压电平映射与引导模式之间的关系的一个问题。

    当 GPIO2 = 1、GPIO1 = 0、GPIO0 = 1时、 它是否意味着引导模式表编号5 (USB 引导)?

    GPIO2 = 1、GPIO1 = 0、GPIO0 = 0时、 它是否意味着 引导模式表编号 4 (闪存引导)?

    [/报价]

    正确。

    此致、

    本·科利尔