This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:c2000ware 5_02_00_00 spi.h driverlib 错误

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1363448/tms320f28p650dk-c2000ware-5_02_00_00-spi-h-driverlib-bug

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

请参阅 spi.h driverlib 文件中 SPI_TransferProtocol 枚举的附加图像。 以下项的值:  

SPI_PROT_POL0PHA1和   SPI_PROT_POL1PHA0似乎发生了翻转。

这是在 c2000ware driverlib 中正在修复的已知错误吗? 或者我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivasan:

    此特定枚举用于  类似地写入 SPI_setConfig ()函数内的 SPI_CCR_CLKPOLARITY 和 SPI_CTL_CLK_PHASE。 可以通过在初始化时查看 SPI CTL 和 CCR 寄存器来验证此函数的行为。

    此致、
    艾什瓦里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivasan,

    您是否能够解决此问题? 如果没有其他问题、我将继续、关闭此主题  

    此致、

    艾什瓦里亚