This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:在 F28p6x 器件上带有 USB 的 DFU

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1356368/tms320f28p650dk-dfu-with-usb-on-f28p6x-devices

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

在这里提出了一个问题、但在2个月后仍未得到解答、问题在于我们正在开发 F28P6x、我们需要充分了解如何使用 USB 在这些器件中实现 DFU。  

我已阅读过  有关安全启动的指南、对于本 DS 的新手、 它没有解释所有实际实施的细节、例如如何通过 PC 与此 DSP 连接、以便仅使用 USB 连接来现场更新固件。 (类似于用于 F28379D 或 F28069器件的 USB 编程器)

您能帮助吗? 我们的部件时间即将用完。

谢谢

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    分配此主题的专家在明天之前不在办公室、请允许他们在回来后回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, ,  

    我们对此有什么更新吗? 我们迫切需要知道这些信息才能做出决定。

    谢谢

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    很抱歉对该线程的响应出现延迟。 我 上个星期都不在办公室了。

    您是否尝试启用仿真启动并将其配置为 USB 启动?   

    PC 实用程序"usb_flash_programmer.exe"可重复用于此器件。  必须 通过参考  F28379D USB 闪存内核 ( \device_support\f2837xd\examples\dual\F2837xD_USB_flash_kernels\)

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Siddharth Deshpande、但令人遗憾的是、TI deos 未能立即为他们新的 DSP 提供 USB 启动加载程序的全面支持、这是从 F2838x 系列开始的、而不是从能够轻松使用 CM 的 USB 启动加载程序开始、现在又被拖至 F28p65、我现在错过了 F28069和 F28379以前通过 PC 及所有类型的强大启动支持来实现启动的功能... 我希望 TI 能迅速考虑到这些问题的重要性、比如对于希望成为大量用户的公司而言、引导加载程序至关重要! 尤其是对于成本最低的 USB…

    谢谢  

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    F28P65x 支持 USB 引导。  需要提供内核代码和示例。 我将向开发团队提出申请、要求将其添加到即将发布的 C2000Ware 版本中。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将是伟大的@Siddharth Deshpande,到您的观点,当然,最重要的是要准备好示例和 PC 软件,否则,芯片功能(硬编码启动加载器)是伟大的拥有, 但像我们这样的公司不能安排一个工程师团队对其进行测试和验证、我们需要片上解决方案在工作数天而不是数月之后做好准备(我代表员工少于500人的所有公司;)、TI 正在制造有史以来最出色的 DSP、但您需要意识到向客户提供最后一英里(提供经过测试的最终解决方案)是非常关键的。

    感谢您的考虑、并继续保持出色的工作。

    约翰