This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:使用379D 构建的工程可以使用388D 构建并运行吗?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1368780/tms320f28388d-can-projects-built-with-the-379d-build-and-run-with-the-388d

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

您好!

我们有一个纯逻辑项目(不使用 DSP 上的任何硬件资源)。  它在379D 上运行。  我们希望能够在不进行修改的情况下在388D 上使用此项目。  但项目属性当前指定的是379D。  是否可以通过任何方法让项目从主项目中获取其处理器?  在这两种情况下、代码都在 C2000内核上运行。  考虑到这一点、这很重要吗?   

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    从 f28379D 迁移到 f28388D 时、请查看此主题。

    (+) TMS320F28388D:从379D 库迁移到388D 库会导致"警告#10068-D:无匹配部分"- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微处理器- TI E2E 支持论坛

    链接器 cmd 文件、内存映射和包含的其他标头将发生显著变化。

    是否尝试使用379D 器件配置加载.out 构建并需要在388D 器件上运行?

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    是的、我们一直在 针对寄存器集和库更改对其他项目进行更改。  但是这个项目完全符合逻辑、所以不与硬件进行交互。  在这两种情况下、它都在 C2000内核上运行。  它链接到主项目中。  它会构建良好并链接良好。

    在388上调试其他内容时、我记得逻辑项目是为379D 而不是388D 设置的。  看来由于它和硬件没有交互、所以使用它应该不会有问题、就像使用379和388主要项目一样。  由于其纯粹的逻辑性质以及它始终在 C2000内核上运行这一事实、处理器似乎应该是不相关的。  是这样吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、处理器不应该是问题、因为没有与硬件的交互。 您可以尝试加载.out、然后查看项目是否按预期运行。

    如果您在调试时遇到任何问题、请告诉我。

    谢谢

    阿斯温