This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:对 SDFM 触发源的官方代码存在疑问

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1365662/tmdxiddk379d-doubts-about-the-official-code-of-the-sdfm-trigger-source

器件型号:TMDXIDDK379D

您好!

 TI 朋友!

 最近、在使用套件附带的代码时、对 SDFM 触发源产生了混淆。 要点如下:
1.代码说明 pwm10用于将 pwm1 SYNC 转移到 pwm11以进行 SDFM 同步,但代码 pwm10没有以任何方式配置,我看不到他和 pwm11之间有任何连接,那么它如何实现同步呢?


2. PWM11.CMPC、PWM11.CMPD、PWM12.CMPC 和 PWM12.CMPD 信号无法同步滤波器。 此示例中未使用此选项。

我如何理解这条语句、是因为不可能实现同步触发、而是因为它们只能重置硬件中的 SINC3滤波器?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    因为我不太熟悉这个参考设计、所以我需要找另外一位专家来询问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,谢谢,我正在等待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Bob、我们这个平台的专家不在办公室、请期待下周回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.代码说明 pwm10用于将 pwm1 SYNC 转移到 pwm11以进行 SDFM 同步,但代码 pwm10没有以任何方式配置,我看不到他和 pwm11之间有任何连接,那么它如何实现同步呢?

    [/报价]

    请参阅 ePWM TRM 一章中的同步方案。 为此、不需要完全配置 ePWM10。

    2. PWM11.CMPC、PWM11.CMPD、PWM12.CMPC 和 PWM12.CMPD 信号无法同步滤波器。 此示例中未使用此选项。

    我如何理解这条语句、是因为不可能实现同步触发、而是因为它们只能重置硬件中的 SINC3滤波器?

    [/报价]

    我认为代码中的注释不正确。 从代码来看、据我所知、似乎是用 PWM11来同步 SDFM 模块。

    此致!

    凯文

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,谢谢!