This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:projectspec

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1369713/tms320f28386d-projectspec

器件型号:TMS320F28386D

工具与软件:

将示例 boot_ex1_cpu1_cpu2_cm_secure_flash 移植到我的工程时。

我更改了 boot_ex1_flash_hex_lnk_cm 路径的示例工程规格。

导入到 CSS 时、会显示以下错误。

可能是路径问题、TI 是否有正确配置路径的说明文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以在工程的编译变量中查看 PROJECT_ROOT 的值、然后检查 boot-ex1_flash_hex_lnk_cm.cmd 文件是否与{project_root}\strom 位于相同的位置 src、

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、提供了非常有用的信息。