This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:无法导入工程

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1369581/tms320f28386d-cannot-import-the-project

器件型号:TMS320F28386D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

当我更改了 boot_ex1_cpu1_cpu2_cm_secure_flash.projectspec 以将以下两个文件添加到构建时。

来自示例  dcsm_security_tool 的 dcsm.asm 和 dcsm.cmd

比较窗口中唯一更改的零件显示。

然后将项目导入到工作区中时、现在无法选择任何项目。

为什么会发生这种情况?

C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x\boot\ccs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白其中的原因。

    这是因为 缩进问题。

    另一个问题:TI 是否提供 工程规范 文件更改说明的应用说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WZ:

    请将这两个文件添加到 C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x\boot\位置  

    将 dcsm.asm 和.cms 文件添加到此位置后、应该能够在导入示例时正确选择文件。

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题:TI 是否提供 工程规范 文件更改说明的应用说明?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WZ:

    请查看此页面、了解有关 projectspec 的更多信息- Code Composer Studio 中的 ProjectSpecs (TI.com)。

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了、谢谢 Aswin。   

    这是因为 缩进问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它用于 MPS430 MCU、而不是 C2000。