This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:权限:90 dig CONTROL

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1369914/c2000ware-digitalpower-sdk-permission-90-dig-control

器件型号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

工具与软件:

尊敬的:

客户正在使用 C2000相关程序且存在以下故障、我们是否需要输入一些密码? 我们为什么要设置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丰富  

    您能提供问题的更多详细信息吗?  

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

     

    客户使用 PLECS 进行仿真、但他们故障地打开块"90 dig control"、在多个参考设计中将其作为 C2000的 PWM 控制、似乎需要输入密码、如下图所示。

     

    我们不知道我们是否设置了密码以及我们是否可以提供密码来解决问题?