This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:外部 SDRAM 选择帮助

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1369706/tms320f28388d-external-sdram-selection-help

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

您好!

我想将64MB 的外部 SDRAM 与 EMIF 配合使用。

ISSI IS42S32160F 符合我的要求。 但它具有133MHz、143MHz 和167MHz 频率。

TMS32028388D MCU EMIF 频率为100MHz。

1) 1)在本例中、我可以将该 SDRAM 与100MHz 一起使用吗?还是只能将其与133,143、167MHz 选项一起使用?

2) 2)如何选择符合 EMIF 的 SDRAM? 应考虑哪些因素?

3) IS42S32160F SDRAM 具有4M x 32 x 4的配置。 在使用 EMIF1时能否对该 SDRAM 进行寻址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    1)在这种情况下,我可以将此 SDRAM 与100MHz 一起使用吗?或者我只能将其与133,143、167MHz 选项一起使用吗?

    您可以使用它们中的任何一个。 SDRAM 的频率应>= EMIF_CLK

    Unknown 说:
    2)如何选择符合 EMIF 的 SDRAM? 应该考虑什么?

    EMIF_CLK 是可配置的、以满足 SDRAM 中的时序要求。 检查 EMIF 是否支持存储体编号 SDRAM、CAS 延迟、列地址#和行地址#。

    Unknown 说:
    3) IS42S32160F SDRAM 具有4M x 32 x 4的配置。 使用 EMIF1时是否可以处理此 SDRAM?

    该 SDRAM 适用于 EMIF1。 配置 EMIF 以满足 SDRAM 要求时、请使用 EMIF 章节中的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是困扰我的原因;

    EMIF1寻址位为20位。 这是1M 地址。 但 IS42S32160F 的尺寸是4M x 32 x 4。 在这种情况下、每页只能使用1M 地址? 您能帮助我了解此器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ^连接到 EMIF 的 aync 存储器、最大存储器大小通过2 μ s (addr 引脚的编号)计算得出。 如果使用4个引脚(A[3:0])、则存储器的大小为2^4=16个字

    对于同步存储器(SDRAM)、存储器大小的计算公式为2^(#行地址引脚数+列地址引脚数+# BA)。 A[x:0]可用作行地址和列地址。 为了连接  IS42S32160F SDRAM、只使用 A[12:0]和 BA[1]:0]。