This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:100引脚封装上的 EQEP3选通线路不是锁存

Guru**** 2752565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1369298/tms320f28377s-eqep3-strobe-line-on-the-100-pin-package-not-latching

器件型号:TMS320F28377S

工具与软件:

您好-

我已将 F28277S 176引脚封装的固件移植到100引脚芯片。  我正在使用 EQep3上的频闪灯线作为轴归零指示器。  连接到直通光束传感器。  GPIO64被配置/复用为 EQEP3S 线路。  在进入处理器的线路上看到了一个信号(以及 GPIO64数据)、但我从未看到 QCFL[SEL]被设置。  我使用 GPIO62和 GPIO63作为编码器 A 和 B 线路、它们的行为正常。  关于此封装上的 EQEP3S、我应该了解什么信息吗?  它在176引脚芯片上运行。

谢谢-

玛丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mary、

    您能否  通过查看 GPxGMUX 和 GPxMUX 配置来验证 GPIO64的 GPIO 配置是否正确? eQEP 的所有寄存器配置在移植时是否相同?

    如果在176引脚芯片上工作、则应同样适用于100引脚芯片。

    此致!

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan -

    感谢您的答复。  我已正确配置 GMUX 和 MUX。  但感谢您的建议、我开始在调试器中查看我的所有寄存器设置、并注意到由于有问题的"if"语句、我要在 GPIO65而不是 GPIO64上设置选通。  哎呀!

    玛丽