This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:运行 CPU1的分支地址

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1363052/tms320f28388d-address-to-branch-to-run-cpu1

器件型号:TMS320F28388D

大家好、

你好。 我是代表客户发布此查询的。

我尝试使用 SCI 引导加载程序将程序加载到 TMS320F28388D  控制器中。 我可以加载程序、但当我从弹出菜单中选择选项 CPU1 Run 时、它会询问要分支的地址。 我已使用 TMS320F28388D  控制卡和 sprabv4g.pdf 参考文档进行硬件设置并执行命令。 我已使用命令  

serial_flash_programr.exe -d f2838xD–k C:\Users\Rezaei\Desktop\TMS320F28388_Controller\Bootloader\–A C:\Users\Rezaei\Desktop\TMS320F28388_Controller\TMS320F28388_Controller\Bootloader\flash_kernel_c28x_dual_ex1_c28x2.txt–n C:\MSP430F28388_Control\Bootloader\led_ex1_c28x_dual_blinky_cpu1.txt–m C:\MSP430F28388_Bootloader\led_ex1_c28x_dual_blinky_cpu2.txt -b flash_kernel_c28x_dual_ex1_c28x1.txt  

成功了。 但我无法运行该程序、可能是错误分支地址的原因。 您能告诉我运行 CPU1的分支地址吗? 我使用了 C2000中的示例项目。 我在 CMD 窗口中得到了如下结果。

感谢你的帮助。

此致、

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:  

    看起来在 DFU 过程中出现了错误、因为闪存内核尝试对地址0x0进行编程(不应通过闪存 API 对 RAM 地址进行编程)。 您传递给内核的应用程序(在本例中为 led_blinky 项目)应配置为驻留在闪存中。 请将应用程序映像的构建配置更改为闪存配置。

    此致、

    斯凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

    感谢您的支持。 请查看我们的客户的反馈。

     我通过将配置更改为闪存进行检查。 但是、当我尝试设置 DFU CPU1时、系统会进入等待模式。 您能否为 CPU1和 CPU2应用程序以及闪存内核程序发送 txt 文件? 只是为了确保程序文件中没有错误。

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    您能否验证客户正在使用的 Control Card 版本? 如果是修订版 A、您能否验证客户是否在内核和应用程序中使用了20MHz XTAL 时钟? 在将 USE_20MHz_XTAL 添加到两个工程的预定义符号后、我能够按预期加载内核和应用。 我已经附上了 CPU 1内核和应用文本文件供您进行测试。

    此致、

    斯凯勒

    e2e.ti.com/.../1004.flash_5F00_kernel_5F00_c28x_5F00_dual_5F00_ex1_5F00_c28x1.txte2e.ti.com/.../led_5F00_ex1_5F00_c28x_5F00_dual_5F00_blinky_5F00_cpu1.txt

    e2e.ti.com/.../1004.flash_5F00_kernel_5F00_c28x_5F00_dual_5F00_ex1_5F00_c28x1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    此问题是否已得到解决? 如果是、我将关闭该主题。

    此致、

    斯凯勒