请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039 工具与软件:
大家好!
我设计了一款 LLC 功率级数字控制器、补偿器的输出为 Vc、通过以下公式计算频率:
f = a - b * Vc (其中 a 和 b 是常数)、
现在我想 在 s 域中设计补偿器参数、我使用 f (s)= a *(1/s)- b * Vc (s) or f (s)= a * 1 - b * Vc (s)来进行分析?
如果有人知道这个问题、我将非常感谢您的帮助。