This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:PI 补偿器设计问题

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1369936/tms320f280039-pi-compensator-design-question

器件型号:TMS320F280039

工具与软件:

大家好!

我设计了一款 LLC 功率级数字控制器、补偿器的输出为 Vc、通过以下公式计算频率:

f = a - b * Vc (其中 a 和 b 是常数)、

现在我想  在 s 域中设计补偿器参数、我使用 f (s)= a *(1/s)- b * Vc (s) or  f (s)= a *  1 - b * Vc (s)来进行分析?

如果有人知道这个问题、我将非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    您是否参考过我们的任何 LLC 参考设计?  

    我不知道我能回答你的问题。 抱歉。 如果您有任何关于我们的参考设计的问题、敬请告知。

    谢谢

    斯里坎特