This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:需要从 RAM 执行 ISR、因为代码在闪存中运行速度太慢

Guru**** 2547030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1369916/tms320f28379d-need-to-execute-isr-from-ram-cause-the-code-runs-too-slowly-in-flash

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

如何为 ISR 配置存储器空间、并在初始化期间自动与向量空间一起从闪存空间加载到 RAM 空间?