This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何运行

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1370269/tms320f28388d-how-to-run

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的专家:

我 使用 ping 命令执行网络采样 enet_lwip。

不过、我的 PC 上会发生超时。

> ping 192.168.0.4

响应来自192.168.0.150:无法到达目标主机。

您能告诉我们我们应该检查哪些点吗?

我的操作(如下所示)是否正确?

[设置]

PC (以太网控制器): IP 地址192.168.0.150、子网掩码:255.255.255.0

 测试 ping 时禁用 WiFi

CCS:12.7、C2000Ware 5.2.0

Target : MCU063B (F28388D Control Card, Docking Station)

[如何复制]

0) 0)导入以下 CCS 工程  

-a) cm_common_config_C28x、 C:\ti\c2000\c2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x

/b) enet_lwip、 C:\ti\c2000\c2000Ware_5_02_00_00\libraries\communications\Ethernet\third_party\lwip

1) 1 )下载并运行 a)  cm_common_config_C28x

2) 2)下载 并运行 b) enet_lwip

此致、

秀彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我成功 ping 到 F28388DEVM。

    我更改了 -a) cm_common_config_C28x 中的定义配置 、C:\ti\cc2000\c2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f2838x\examples\C28x。

    我有效的"以太网"可在 CPU1上启用 ping 配置。

    我参考以下问题。

    e2e.ti.com/.../

    此致、

    秀彦