This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:C2000 ACMC 示例

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DC-DC-BUCK, PMP23338, BOOSTXL-BUCKCONV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1363368/tms320f28p650dk-c2000-acmc-examples

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:PMP23338、TIDM-DC-DC-BUCK、 BOOSTXL-BUCKCONV

您好!

有没有任何对降压稳压器使用平均电流模式控制(ACMC)的示例? C2000是否可以在仅接收来自输出电压的分压器反馈以及来自电流检测放大器的电感器电流反馈的情况下实现 ACMC 数字控制环路?

有人做到过这一点吗? 我似乎找不到任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好

    请查看参考设计 pmp23338。 这是基于平均电流模式控制的图腾柱 PFC (交流/直流转换器)。 在此设计中、我们有外部电压环路和内部电流环路控制。

    谢谢

    阿米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我有一个利用闭环 ACMC 的 TIDM-DC-DC-BUCK 参考设计示例版本。 如果您有兴趣、敬请告知。 这是一个仅用于评估目的的软件实现、因此不会随附任何文档(尽管代码被适当地注释了)

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    是的、这将是非常有帮助的! 非常感谢!

    您是否还有相移(相位调制)控制示例、如相移全桥或双有源桥转换器示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    该压缩文件包含 CCS 项目、用于在连接 BOOSTXL-BUCKCONV 硬件和 F28004x LaunchPad 的 TIDM-DC-DC-BUCK 项目上演示 ACMC。 这已经在硬件上经过全面测试、但补偿器是通用的、未经过调整。 在我的测试中、这能够按照我的

    e2e.ti.com/.../buck_5F00_F28004x_5F00_ACMC.zip

    ACMC 在闭环 VMC 构建(构建2)之上实现。

    通过更改 buck_user_settings.h 文件中的#define ACMC、Project 可以在闭环 VMC 和闭环 ACMC 之间切换。 设置为1将是 ACMC、设置为0将是 VMC。

    此外、我已经创建了另一个调试环境、因此您可以执行该脚本以查看代码中使用的所需 ACMC 变量。 请参阅 lab2_acmc.js 文件

    此致、

    彼得