This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在构建闪存映像而 RAM 映像编译时出现问题、会出现警告。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1370580/tms320f28379d-having-issues-building-the-flash-image-whereas-the-ram-image-compiles-with-warnings

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

001:RAM

闪存

似乎我要重新声明这些器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lihu:

    如果要使用 syscfg 配置 device.c/.h、则需要排除生成器件文件夹中的 device.c/.h 文件。

    您可以右键点击器件文件夹中的现有文件、然后选择 Exclude from Build。

    此外、在工程属性中、能否将编译器标志从-abi-COFFABI 更改为--abi=EABI、这将删除警告。

    谢谢

    阿斯温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该排除哪个文件? 看起来闪存和 RAM 配置文件中的配置文件是从 syscfg 生成的?

    我是否已禁用与两个配置文件相关的配置文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lihu:

    标记的 device.c/.h 文件将使用 SysConfig 工具生成。 此外、driverlib.lib 文件链接到工程、因此无需再次构建 driverlib 文件夹。

    您应该能够在 CPU1_FLASH/syscfg 文件夹中看到 SysConfig 生成的文件。 此外、请按照上一评论中的内容进行与标志相关的校验。

    谢谢

    阿斯温