主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
团队、您好!
我正在使用 TMS320F28375S 微控制器、并为我的应用选择了 EPWM2、EPWM6和 EPWM8。 我在同步这些 ePWM 时面临问题。
我能够以适当的占空比正确生成 ePWM、但我的 ePWM 不是同时启动。 我希望 EPWM2、EPWM6和 EPWM8同时启动、但 myEPWM6在 EPWM2之后启动、8在6之后启动。
从参考手册的同步图可以看出、EPWM1、EPWM6和 EPWM7自然同步 EPWM2。 但是、我的设置中未使用 EPWM1、EPWM5和 EPWM7。
能否提供有关如何同时同步 EPWM2、EPWM6和 EPWM8的指导?
PWM 输出也有一种特定的行为:-如果我将 EPWMxA 的占空比设置为50%、将 EPWMxB 的占空比设置为40%、那么 EPWMxB 在 EPWMxA 完成其5%的周期后变为高电平、并在 EPWMxA 剩余5%时变为低电平。
例如、对于10kHz 信号:
- EPWMxA 有一个100微秒的周期。 它在前50微秒内保持高电平、在后50微秒内保持低电平。
- EPWMxB 在前5微秒为低电平,然后变为高电平(100微秒的5%),并在45微秒时变为低电平(在 EPWMxA 高电平周期结束前5%)。
下面是一个更详细的示例:
- EPWMxA 高0到50微秒。
- EPWMxB 高5到45微秒。
这种行为是否正常、或者两者应同时开始?
谢谢!
谢谢。此致、
穆扎米尔·克雷希