This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:在哪里可以找到支持 CPU1/CPU2/CLA 的演示代码? 以及如何通过 Uniflash 编程工具配置该设置以对 CPU2十六进制文件进行编程。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28P650DH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1370728/tms320f28p650dh-where-can-we-find-the-demo-code-that-support-cpu1-cpu2-cla-and-how-to-configure-the-setting-to-program-cpu2-hex-file-by-uniflash-program-tool

器件型号:TMS320F28P650DH
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

我们使用的是 TMS320F28P650DH。   目前使用 CPU1和 CLA、运行良好。   但使用 uniflash 程序工具对 CPU2工程进行编程、则无法对其进行编程。  

我们不确定是 CPU2工程问题还是 uniflash 设置问题。

我们有来自 C2000 ware (双 CPU)的演示。 但 CPU2是空工程。    我们在项目中添加代码。  不确定是否正确。

希望您能分享包含 CPU1/CLA/CPU2的演示代码。   简单代码可控制 GPIO 状态。    例如:CPU1控制 GPIO0、CPU2控制 GPIO1、CLA 控制 GPIO2。  

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheldon Liu:

    对于 F28P65x CCS 闪存插件和 Uniflash、以下使用说明将有所帮助(取自 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1096194/faq-c2000-ccs-flash-plugin-and-uniflash)

    TMS320F28P65x 闪存插件使用 说明: 在使用闪存插件执行任何闪存操作之前、

    (a) 请选择哪些闪存组应映射到哪个 CPU (CPU1与 CPU2)-此选择应在 CPU1闪存插件 GUI 中完成。

    (b)请 选择用户希望闪存插件擦除的闪存组(在 CPU1闪存插件 GUI 和 CPU2闪存插件 GUI 中)  

    (c)   在执行任何 CPU2闪存插件操作(包括将任何可执行文件加载到 CPU2闪存)之前、请使用 CPU1闪存插件 GUI 中的 Configure Clock 按钮配置 PLL。

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vamsi、  非常感谢您的快速响应。 来尝试一下吧。

    还有一个问题:  在 CPU2项目中、 我们只需要配置时钟。 是这样吗?    (已在 CPU1项目中配置了外设。)

    在哪里可以获得有关从 CPU2到 CPU1传输数据的演示代码?