This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:在 Instaspin 项目中使用增量电导算法实现 MPPT、以进行电机转速控制

Guru**** 2752855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1370999/tmdshvmtrinspin-implementing-mppt-using-the-incremental-conductance-algorithm-in-an-instaspin-project-for-motor-speed-control

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

工具与软件:

您好!

我们正在开发一个 InstaSPIN 项目、并且执行 MPPT (最大功率点跟踪)的任务尚未完成。 为了实现这一点、我们选择了 MPPT 增量电导(IncCond)算法。 使用该算法、我们获得最佳电流输出(IMPP_OUT)。 我们的目标是使用此 IMPP_OUT 来控制电机转速基准(speedRef)。 由于我们缺乏必要的技术知识、因此我们寻求帮助以了解执行 MPPT 算法和控制电机转速基准的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在数字电源 SDK 中找到 MPPT 的示例实现、在 InstaSPIN 中可以找到电机控制的示例、但对于您提到的特定应用、 我们 目前没有示例。 您可能需要从学术论文或书籍中找到一些资源。

    谢谢。

    嘉兴市