This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280034-Q1:引导配置

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1370963/tms320f280034-q1-boot-config

器件型号:TMS320F280034-Q1

工具与软件:

我只需确保使用有效的引导配置来启用 SCI 引导。  我将 GPIO 引脚2和3用于 SCI 接口。  这些引脚还将用于启动后的串行通信。  GPIO24上拉至3.3V、并连接到连接器引脚、以便我们可以将其拉低以启用串行引导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amos:

    GPIO2和 GPIO3显示为通过 SCI 引导的有效 SCI 引导选项。 GPIO24拉至低电平应启用串行引导。

    谢谢。此致、

    查尔斯