This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:加载 SysConfig 文件时出错

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1369942/tms320f280039c-error-in-loading-sysconfig-file

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:SysConfigpowerSUITE

工具与软件:

您好!

我将使用 F28004x TIDM DC-DC BUCK 示例、并将其迁移到 F280039C 控制卡板。 我按照迁移教程视频 https://www.ti.com/video/6309991000112中提到的步骤操作 。 但是、从 F28004x 直流/直流降压示例中复制 SysConfig 文件后、我在打开该文件时遇到问题(如下所示)。 请求有关如何解决此问题的帮助。

谢谢。
Geetha Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geetha 您好、

    我为迟应道歉,

    TIDM_DC_DC_BUCK 使用不同的基于 sysconfg 的 GUI、称为 powerSUITE、这 与 C2000 SysConfig 不同。 因此、上述视频中的步骤无法用于 powerSUITE。 尽管如此、您能告诉我您采取了哪些步骤来获取错误消息吗?

    要从支持 powerSUITE 的 DPSDK 迁移解决方案、需要您将器件文件夹中的 driverlib、连接器、codestart 切换到新器件、并更改 hal 文件(buck_hal.h/.c)和用户设置(buck_user_settings.h)的实现以利用新器件的不同外设。 这将是一个不可饶恕的人的努力。

    此致!

    王森