This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:TMS320F2800157-Q1 JTEG 断开连接问题

Guru**** 2529580 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1371350/tms320f2800157-q1-tms320f2800157-q1-jteg-disconnection-issue

器件型号:TMS320F2800157-Q1

工具与软件:

 我 正在使用 TMS320F2800157EVM Launch Pad 连接到电机控制器上的 TMS320F2800157-Q1。 在24V 到48V 的较高电源电压下、JTEG 会断开。

高达30V 时可以正常工作、但对于48V 时、我无法调试 JTEG 会断开连接。

我们已经尝试了4线 JTEG 和 2线 JTEG、也尝试了低 TCK 频率、但仍然无法解决此问题。 请提供建议。  

我在调试期间监控了复位引脚 XRSn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    比如较高电源上的噪声会导致 CCS 断开连接。 RESET 引脚波形适用于工作和非工作情况、或仅适用于非工作情况。

    维维克·辛格