This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:默认的十六进制文件格式

Guru**** 1552380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1371400/tms320f28386d-default-hex-file-format

器件型号:TMS320F28386D

工具与软件:

启用 C2000十六进制无效后、十六进制文件的输出格式为空。

问题:默认的十六进制格式是什么?  如何检查指定存储器地址的值?

例如、检查 0x080002上的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我发现缺省格式是 Tektronix (--Tektronix 选项)。

    如何检查指定存储器地址的值?

    例如、检查 0x080002上的值。

    现在我得到了答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、W、Z:

    很高兴您能够解决您的问题。 您从何处获得 Tektronix 目标格式的屏幕截图?

    此致、

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TI 的 TMS320C28x 汇编语言工具 v22.6.0.LTS 用户指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息!

    https://www.ti.com/lit/ug/spru513w/spru513w.pdf

    其中包括此处的链接、以供快速参考。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺