This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:具有步进/方向接口的 C2000伺服参考设计

Guru**** 2828325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1371161/tms320f280039c-c2000-servo-with-step-dir-interface-reference-design

器件型号:TMS320F280039C

工具与软件:

您好!

我找不到任何适用于具有 Step/Dir 接口的 C2000交流伺服驱动器的参考设计代码。 我想开发一款具有 A 型绝对编码器支持的 HV 220V 400W 闭环伺服驱动器 PMSM、但我不是电机控制专家、想充分利用 TI 在这方面的专业知识。 我发现 EtherCAT 多轴 FSI 接口很有趣、但希望尽可能远离 EtherCAT 或其他数字通信协议。  

我认为解决这个问题的最佳方法是使用 eCAP 外设、但我认为由于它是 TI 可能具有的行业标准。

谢谢!

灰色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    您是否想了解 TI 为 通过 F280039使用绝对编码器反馈来开发闭环电机控制提供的资源?

    谢谢。

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    请下载最新的电机控制 SDK、 解决方案文件夹下的"universal_motorcontrol_lab"提供 F280039有传感器和无传感器的 FOC 电机控制示例。 有关绝对编码器读取指南、请参阅"boostxl_posmgr"下的项目。

    谢谢。

    嘉兴市