This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:CAN 的 TMDXIDDK379D 硬件问题(交换了 RX 和 TX)

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1369326/tmdxiddk379d-tmdxiddk379d-hardware-issue-with-can-swapped-rx-and-tx

器件型号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他器件:ISO1050

工具与软件:

大家好!

刚开始使用 IDDK 在 CAN 总线上,在没有从板上收到任何东西后,似乎有一个硬件问题,可以看到, CAN_TX 和 CAN_RX 在原理图层交换(切勿这样做:((),然后到 ISO1050我们有错误的连接 CANTX 和 CANRX 随后,你确认这一点或我不在这里丢失:)

我正在将虚拟数据包发送到 CANTX、但看不到任何内容、ISO1050似乎与输出端的输入不同

ISO1050数据表:  

当然、这些符号是不言自明的:

您是否确认此信息? 我是否应该继续返工并以某种方式交换这些连接?

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    感谢您关注并通知此硬件错误!  

    可以-您可以 继续返工并交换这些连接。 您可以使用焊铁小心地抬起此 IC 的两个引脚、并使用跳线   

    给您带来不便、我们深表歉意!

    此致、

    苏米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Sumit Patil1  

    感谢您的确认、我们将进行相应操作。

    约翰